Files
AM516/capabilities/am516-delivery-prediction/docs/production_quantity.md

44 lines
2.8 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 交期预测数量传递规则
## 计算责任
AR51 于 2026-10-15 检查上游 API 的交期预测逻辑后确认:接口已核算可用库存;并明确取消机器人本地的扣库存、95% 合格率折算和向上取 5 台倍数规则。此确认是本次修正依据,不代表已经实时验证服务端或运行电脑。
```text
D = 用户原始需求数量(正整数)
API quantity = D
```
每个型号只通过受控脚本查询一次,原型号和各候选型号都传原始需求 D。机器人保留型号推荐、结果整理和记录能力;库存扣减及交期测算由上游 API 处理。
## 示例与输出
| 原始需求 | API 返回可用库存 | API 查询数量 | 库存展示 |
|---:|---:|---:|---|
| 12 | 10 | 12 | 部分覆盖,仍需补齐 2 台 |
| 8 | 5 | 8 | 部分覆盖,仍需补齐 3 台 |
| 24 | 0 | 24 | 需生产/采购 |
| 24 | 24 | 24 | 完全覆盖 |
| 24 | 30 | 24 | 完全覆盖 |
库存覆盖按原始需求与该型号 API 返回的库存比较,仅用于展示。展示差额不回传 API,不作为机器人计算的排产数量。每个候选展示自己的库存,不能沿用原型号或其他候选的库存。
库存缺失或无效时显示待复核,不视作 0;如果 API 已返回有效工作日交期和最终交货日期,机器人保留该交期并标明库存覆盖无法判断。缺失有效交期字段或请求失败时继续执行原有异常处理。
飞书报告展示需求数量、API 返回交期和库存覆盖情况。按 AR51 于 2026-10-16 的显示要求,首次及续查回复均不显示“数量传递规则”“库存覆盖口径”和各型号下的“API查询数量”,也不输出本地净需求或排产测算数量。内部记录仍保存数量规则、原始需求及每个型号实际 API 查询数量,历史记录不改写。
## 已取消的旧逻辑
- 不再先读取库存、在本地扣减后发起第二次生产数量查询。
- 不再按 95% 合格率放大需求或取 5 台倍数。
- 不再根据“库存不足原需求、但足以覆盖本地排产量”拦截结果。
- 不再要求接口为这个本地拦截增加“原始需求、排产数量”双参数。
## 运行电脑同步验收
运行电脑须拉取包含桥接代码、项目内 Skill、测试及说明的完整版本并重启交期回复机器人。本次无需新增依赖或配置。
先执行 `python3 -m unittest discover -s tests -q`。随后在既有 API 审批及功能测试授权范围内验证 `eRob70F50I-FHM-18ET[V4] 12台`,核对实际发送的 quantity 为 12,机器人显示的工作日、最终日期及缺料摘要与同一 API 响应一致。API 库存以验证时实时返回值为准,不能假定仍为 10 台。
分别报告本机验证、远端同步和运行电脑验证;本地模拟测试通过不代表服务端或运行电脑已验证,推送成功不代表运行端已生效。